This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047和 MSP430FR6043在燃气流量计方面有何差异?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879916/msp430fr6047-what-are-the-differences-between-msp430fr6047-and-msp430fr6043-regarding-gas-flowmeter

器件型号:MSP430FR6047
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6043MSP-Ultrasonic design-center

您好!

我们正在开发燃气流量计项目、除了闪存和 RAM 大小外、 MSP430FR6047和 MSP430FR6043在燃气流量计方面有何区别? 是否可以将6047用于气体应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    除了 FRAM 大小和 RAM 大小之外、MSP430FR6047和 MSP430FR6043之间的主要区别在于 SAPH 模块。  如需了解更多相关信息、请参阅《系列用户指南》的第21章(采集序列发生器、可编程脉冲发生器和物理接口(SAPH、SAPH_A))、网址为 www.ti.com/.../slau367。  

    MSP430FR6043可实现传感器的多音调激励、而 MSP430FR6047仅限于单音调传感器激励。 多音调激励基本上是多个频率的脉冲。

    燃气表 USS SW 库位于 www.ti.com/.../MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER -> software-dl.ti.com/.../、使用传感器的多音调激励。  

    如果您想将 TI 提供的 USS 软件库用于燃气表开发、我们建议您使用 MSP430FR6043。

    但是、如果您要仅使用单音调激励来开发自己的燃气表超声波算法、则可以使用任一器件。

    Srinivas