This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:UART 的上拉寄存器

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223, MSP430F6726A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/878398/msp430f6726a-pull-up-register-for-uart

器件型号:MSP430F6726A
主题中讨论的其他器件:MAX3223、

您好!
客户希望连接:
MSP430F6726A (UART0 TX)-- MAX3223 (DIN1)

它们希望上拉该信号线。 是否有建议的电阻值?

客户希望添加1MΩ μ A 以降低电流消耗。
波特率:9600

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Rei、

    对于这种情况、没有真正的推荐值。  通常、您不需要 UART TX 引脚上的上拉电阻器。  1米就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!