请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 为了向 IR 传感器提供调制信号、我需要使用 MSP430FR2355生成38kHz 方波。
请提供任何帮助。 我不知道如何获得精确的频率、我知道如何使用计时器外设。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了向 IR 传感器提供调制信号、我需要使用 MSP430FR2355生成38kHz 方波。
请提供任何帮助。 我不知道如何获得精确的频率、我知道如何使用计时器外设。
肯尼思、您好!
您可以参阅 TI Resource Explorer 中提供的计时器示例 、了解如何使用计时器模块输出具有特定频率的方波。 您必须修改 CCRx 寄存器中的值以获得所需的频率、该值将基于您所处的计时器时钟速度和计时器模式 ( 有关如何使用捕捉/比较寄存器和定时器模式的完整说明、请参阅器件系列用户指南中的定时器章节)。 请使用 msp430fr235x_tb0_01.c 作为起点、然后参考提供的其余计时器示例以获得进一步支持。
此致、
Matt