This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用 MSP430FR2355生成38kHz 方波

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879848/msp430fr2355-generate-38-khz-square-wave-with-msp430fr2355

器件型号:MSP430FR2355

为了向 IR 传感器提供调制信号、我需要使用 MSP430FR2355生成38kHz 方波。

请提供任何帮助。  我不知道如何获得精确的频率、我知道如何使用计时器外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    您可以参阅 TI Resource Explorer 中提供的计时器示例 、了解如何使用计时器模块输出具有特定频率的方波。 您必须修改 CCRx 寄存器中的值以获得所需的频率、该值将基于您所处的计时器时钟速度和计时器模式 ( 有关如何使用捕捉/比较寄存器和定时器模式的完整说明、请参阅器件系列用户指南中的定时器章节)。 请使用 msp430fr235x_tb0_01.c 作为起点、然后参考提供的其余计时器示例以获得进一步支持。

    此致、

    Matt