This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2410:MSP430F2410验证测试

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879834/msp430f2410-msp430f2410-verification-testing

器件型号:MSP430F2410

您好!

我发现我从未回复

我们成功地为自动化测试系统的 MSP430开发了完整的组件级测试程序、以防其他人尝试执行同样的操作。  该程序用于额外的可靠性和应力测试。

回应 Tom N

Thomas Nulsen
感谢您的反馈、但是的、我们正在测试裸芯片、因此我需要生成芯片级测试模式。

当然、这是寻求帮助的错误场所。 您应尝试联系您所在地区的 TI 代表。 如果您(意外)成功获得您想要的结果-请告知我们。  祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您与社区分享此更新! 我将继续并将此主题标记为"TI 认为已解决"。

    此致、

    Matt