This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:水表设计中 ToF 差分测量的异常周期性噪声

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879428/msp430fr50431-unusual-periodic-noise-in-tof-diff-measurement-on-water-meter-design

器件型号:MSP430FR50431

我希望有人能够深入了解我们所看到的问题。  我们似乎在 ToF 测量中得到了一个较小但重复的振荡。  它不是完全可重复的、但似乎显示了很多。  请参阅下面的图、了解 每秒进行3分钟的样本流速测量。  蓝色是来自 MSP 的 VFR 的10点移动平均值。  紫色表示 校准磁力计上测得的流速、还具有10点移动平均值。

它似乎每隔15-30秒左右循环一次。

以前有人看到过这种行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望这与实际流量本身相关。

    请注意、磁力计本身报告的流量测量值"与平均流速成正比"、而超声波报告的是流速的"瞬时"测量值。 超声波流量测量不进行平均计算。 这就是您看到磁力计"平滑"流量和超声波流量测量变化更大的原因。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    感谢您的快速回复。 这有道理。 我在零流量下进行了几次捕获、如下所示:

    这是您在水表应用中在零流量时预期会看到的噪声水平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    在零流量条件下、飞行时间差(DToF)测量的标准差通常在35ps 左右、无需任何平均值计算。 您可以在水流量计参考设计第33页的图25中看到这一点、网址 为 http://www.ti.com/tool/TIDM-02005 -> http://www.ti.com/lit/pdf/tidues5。  这可能会因器件、换能器对以及管道/仪表体设计的不同而有所不同。 对于 DN20管道、相当于大约0.5 LPH 或0.003 GPM。

    您在上面发布的图中的单位不清楚、但标准偏差看起来约为0.003单位。 但是、如果您对超过10次测量求平均值、则单次测量标准偏差为0.01单元。 如果是 GPM、我认为它比我们预期的要高。 如果管道直径不同、则每次测量的预期标准偏差也会不同。

    Srinivas