This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:I2C 库 MSP430FR4133主设备多从设备

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879006/msp430fr4133-i2c-library-msp430fr4133-master-multi-slave

器件型号:MSP430FR4133

您好!

我将使用 MSP430FR4133作为主驱动程序来设计数字 IC 测试仪。 为了应对某些 IC 上的大量引脚以及 MSP430上有限数量的 GPIO、 我们决定使用 MCP23018 16位 I/O 扩展器芯片器件、因为它们具有5V 电源并且与 I2C 兼容并使用7位寻址。 MCP23018 I/O 扩展器芯片将用于连接到我们的引脚 ZIF 插座设备以及 LCD 显示屏、键盘和 EEPROM。

我熟悉 I2C 的理论、但我已经尝试实施 I2C 一周多了、但没有成功。 我一直在寻找具有多个从器件的 MSP430FR4133主 I2C 库、并在 TI 云上找到了一些资源、但这些资源非常令人困惑、因为没有清晰的指令和奇怪的命名文件。 我想知道他们是否是我可以找到一个简单易用的库用于我的用途的另一个地方。

谢谢你。