This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MCU 器件初始化失败- MSP-GANG

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/873186/msp432p401r-mcu-device-initialization-failed---msp-gang

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

我们有一个基于 MSP432P401R 的 PCB、对 MSP432进行重新编程时遇到问题。

我们开始编写固件、并使用 MSP-GANG 编程器将固件版本写入 MSP432的闪存中。 到目前为止、Gang 编程器成功地擦除和写入固件。 今天、在另一个固件更新(尝试新功能时)后、它都停止工作。 Gang 编程器无法找到 MCU (显示:错误23:MCU 器件初始化失败。)

在另一个 PCB (相同设计)上、它工作正常、因此上次软件更新可能会导致 MCU 出错、这就是它无法通信的原因。  
在这种情况下、是否应在 MSP432上执行出厂复位? 如何操作?

我已附上 Gang 编程器的屏幕截图。 这些设置尚未更改、借助这些设置、我可以进行通信并覆盖其他 PCB MSP432的闪存。