This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 写入要擦除的字而不是 char 时擦除 INFOD 时出现问题。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879504/issue-erasing-infod-when-writing-a-word-to-erase-instead-of-a-char

器件型号:MSP430F6736A

 当我写入(int) 0而不是(char) 0来启动 INFOD 存储器擦除时、擦除 INFOD 存储器时遇到问题。

 下面将擦除 INFOD:

 FCTL3 = FWKEY;                         //清除锁定位
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;                 //设置擦除位、不允许中断
  *(char *) SegmentDstartPtr = 0;         //虚拟写入以擦除闪存(SegmentDstartPtr = 0x1800)
  FCTL1 = FWKEY + WRT;                   //为写入操作设置 WRT 位

 下面的不会擦除 INFOD:

   FCTL3 = FWKEY;                         //清除锁定位
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;                 //设置擦除位、不允许中断
  *(int *) SegmentDstartPtr = 0;         //虚拟写入以擦除闪存(SegmentDstartPtr = 0x1800)
  FCTL1 = FWKEY + WRT;                   //为写入操作设置 WRT 位

 我不是只写一个字符而不是字有任何问题、只是我之前的 MSP430系列代码中相当一部分似乎可以正常编写一个字。

 您能否告诉我、如果使用字写入擦除 INFOD 与 MSP43-f6736a 不正确? 我在勘误表 CPU36中看到了一个 INFOD 问题、尽管这似乎是不相关的。

 感谢您的观看!

-Rich Mullen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这很奇怪。 请参阅 UG 中的。 MSP430闪存器件支持字节和字写入。

    很抱歉、我现在只能在家工作、无法为您进行测试。

    您是否可以测试用一个字擦除一个不是 INFOD 段的主存储器段?

    伊斯天