This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:如何在 CCS 中的 MSP430上实施极性代码?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/878641/ccs-msp430fr5994-how-to-implement-polar-codes-on-msp430-in-ccs

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

我正在处理错误更正代码。 我想知道、是否可以在 MSP430FR5994上实现极性代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aisha、

    什么是极性代码以及如何在 MSP430上使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polar Codes https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_code_(coding_theory) 是纠错码。 我想使用极性代码来构建 基于 SRAM 的 PUF https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_unclonable_function。  Polar 代码将执行错误校正、之后将使用 AES 和/或散列算法来生成共享密钥。 对于极性代码、块大小至少为1024位、运行需要快速、时间为5 - 10毫秒。 那么、我担心 MSP430FR5994 Launchpad 上是否可以实现所有这些目标? 我已阅读一篇文章、他们在 ARM Cortex A9上实现了该功能、但我的平台是 MSP430、因此我想知道它是否可行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 A9上执行此操作需要多长时间? 作为第一个近似值、将其乘以100 (1GHz/10MHz)以查看其是否小于10ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aisha、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够确定 MSP430是否能够满足您的需求。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。