This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:ADC12严重硬件故障

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/877858/msp430f5438a-adc12-serious-hardware-fault

器件型号:MSP430F5438A

大家好

我有一个 TrxEB 板、我正在使用环境光传感器。 我可以配置 ADC12并正确读取电压几天、但 ADC12突然停止读取正确的电压、只返回4095。 相同的固件、相同的一切、我没有接触任何引脚(为了排除 ESD)、我所做的唯一事情是断开并重新连接 USB 电缆。

传感器输出似乎可以、ADC12看起来具有某种保护功能、或者更糟糕的是完全消失了、但是如果我将引脚短接至 GND、我可以看到电压下降、不是我预期的那么高、但仍在移动。

有人对 ADC12有同样的问题吗?

提前感谢、欢迎提出任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan71117、您好!

    光传感器的最大输出电压是多少?

    您将哪个引脚用于 ADC12输入?

    当光传感器处于活动状态时、您在 IC 的引脚上测量的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan71117、您好!

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。