This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2041:EMDC GUI 上未显示目标

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879277/ccs-msp430i2041-target-is-not-showing-on-emdc-gui

器件型号:MSP430I2041

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经通过 EMDC 为 MSP430I2041生成了代码并对控制器进行了编程。 之后、我将 MSP430F5529LP EVM 的 UART 连接与 MSP 430I2041相连、但我无法在 EMDC 工具上查看目标。

谢谢、

拉曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好拉曼、

    您生成了 I2041并通过 CCS 下载了它、对吧?

    但是、您还必须下载 F5529 Launchpad 的 HID 示例、如此处所述?

    如果完成此操作、HID 设备应显示在您的设备管理器中。

    假设您已建立上述链接中所述的连接、则可以正常工作。