This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2100:连接到目标时出错:未知器件

Guru**** 2528190 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2100, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/872854/ccs-msp430fr2100-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:MSP430FR2100
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我将 MSP430FR2100与 MSP-FET 结合使用。 但连接 到目标时出错:未知设备

我是否犯了任何连接错误?

IM 发布原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SBW 接口(SBWTDIO、SBWTCK、VCC、GND)、尝试在 RST - GND (2.2nF 的1nF 插入)上使用较低的电容值。 10uF + 0.1uF 是 DVCC 的典型组合(而不是2.2nF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我更改了电容器、但仍然出现错误:连接到目标:未知器件。

    我是否需要更改任何引脚的顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arther、

    JTAG 和 SBW 连接在硬件工具用户指南、图2-1和2-3中定义。   http://www.ti.com/lit/ug/slau278ae/slau278ae.pdf

    总体而言、您的连接看起来正常。  您如何提供电压?  是来自电路板还是工具?  我会检查您的 VCC 工具/VCC 目标连接。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     JD、您好!

    我从电路板提供电压、因此我使用 VCC 目标连接(VCC 工具处于未连接状态)。

    MSP-FET 正在启动调试会话、因此我假设它会获得电源电压。 很遗憾、当 我尝试刷写器件时、连接到目标时仍然出现错误:未知器件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    问题似乎出在 JTAG 和 MSP430之间。   

    您是否有可在其上测试的任何电路板?   

    您是否测试了连接的导电性并确认了在焊接时芯片的正确方向?   

    最后、您是否还有其他电路板或 EVM、您可以在上面测试 JTAG 编程器、以便完全确认编程器是否按预期工作?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JD、

    我在我的码器设计上测试了我的 MSP-FET、它工作正常。

    我仍在寻找电路板布局的最终错误。

    您还能查看我的目标配置文件吗? 我在这里选择了处理器系列和 MSP430FR2100型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过连接 TEST-Pin 解决了这个问题。 我想、当控制器引脚与 JTAG 信号进行多路复用时、它必须连接...

    感谢您的所有回复。