This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/873713/msp430fr2311-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311

您好!

在 MSP430FR2311 Launchpad 上、我尝试了以下程序。  

接收中断从不触发。  

能不能帮我弄清楚我的错了吗?

非常感谢您的帮助

========================================================================

#include

unsigned char RXData = 0;
无符号字符 TXData = 0x6;
unsigned int isrCnt = 0;
/**
*串行通信
*
int main (空)


WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器

PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;//禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式
//激活先前配置的端口设置

P1DIR |= BIT0;
P1OUT &=~BIT0;// P1.0 OUT 低电平
P1OUT |= BIT0;
P1OUT &=~BIT0;// P1.0 OUT 低电平

//配置 UART 引脚
P1SEL0 |= BIT6 | BIT7;//将2个 UART 引脚设置为第二功能

//配置 UART
UCA0CTLW0 |= UCSWRST;//将 eUSCI 置于复位状态
UCA0CTLW0 |= UCSSEL_SMCLK;
//波特率计算
UCA0BR0 = 8;// 1000000/115200 = 8.68
UCA0MCTLW = 0xD600;// 1000000/115200 - INT (1000000/115200)=0.68
// UCBRSx 值= 0xD6 (请参阅 UG)

UCA0BR1=0;
UCA0CTLW0 &=~UCSWRST;//初始化 eUSCI
UCA0IE |= UCRXIE;//启用 USCI_A0 RX 中断

while (1)

while (!(UCA0IFG & UCTXIFG));
UCA0TXBUF = TXData;//将数据加载到缓冲区中

_bis_SR_register (LPM3_bits|GIE);//输入 LPM0
__no_operation();//用于调试器

#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=USCI_A0_Vector
_interrupt void USCI_A0_ISR (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((中断(USCI_A0_Vector)) USCI_A0_ISR (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif

isrCnt++;
switch (__evo_in_range (UCA0IV、USCI_UART_UCTXCPTIFG))

USCI_NONE 案例:
中断;
USCI_UART_UCRXIFG 案例:
UCA0IFG &=~ UCRXIFG;//清除中断
RXData = UCA0RXBUF;//清除缓冲区
if (RXData!= TXData)//检查值

P1OUT |= BIT0;//如果错误打开 P1.0
while (1);//陷阱 CPU

TXData++;//递增数据字节
_BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM0_BITS);//在 TI 上退出 LPM0
中断;
USCI_UART_UCTXIFG 案例:
中断;
USCI_UART_UCSTTIFG 案例:
中断;
USCI_UART_UCTXCPTIFG 案例:
中断;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与在另一个线程中一样、此程序显然设计为在"物理回送"模式下运行、TXD/RXD 引脚(Launchpad J101、MCU 侧)连接在一起。  

    你在干什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此处的照片:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/873598/3232171#3232171

    您将通过它们的 J1引脚连接 P1.6/7。 这没问题、但我仍然看到 J101 ("桥接"接头)上 RXD/TXD 引脚上的跳线。 您需要删除这些连接、因为这些连接会产生干扰。