This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:msp430fr5994在日历模式下的 RTC 示例

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR5969, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/878822/ccs-msp430fr5994-an-example-of-rtc-at-calendar-mode-for-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚开始使用 msp430fr5994。

我需要一个使用 DriverLib 在日历模式下使用 RTC 的示例。

在 TI Resource Explorer 中找不到任何内容、既没有 DriverLib (link1)示例、也没有寄存器级示例(Link2)。

(有两个寄存器级示例、但正如我看到的、这些示例从 RTC 获取中断、但不是日历模式)

我在 这里找到 了一个 msp430fr5969的示例(在 msp430fr5994上看起来运行正常)。 此示例是否也适用于 msp430fr5994?  

谢谢