This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:最大频率

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/873607/msp430f5438a-maximum-frequency

器件型号:MSP430F5438A

客户希望获得有关 MSP430F5438A 最大频率规格的数据表说明:

我在数据表中看到 DCO 可以高达135MHz。  但是、最大频率为25MHz。  我们是否可以将 DCO 设置为高于25MHz、然后将其分频以保持在25MHz 规格范围内。  还是我们可以生成的最大 DCO 为25MHz?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Viktorija、

    这应该是有可能的。  最大处理器频率为25MHz、但如果 DCO 运行速度更快并被分频、那么在提供任何 MCU 时钟之前、它应该是可以的。

    虽然看起来是可能的、但我不能想到有什么理由真正做到这一点。   

    我还想指出、数据表中针对 DCO 最高设置列出的135MHz 频率是"最大值"限制、这意味着这是绝对理论最大值  这只能保证 DCO 永远不会超过这个频率。  该行显示了60MHz 的最小限制、因此实际频率将介于之间、并且会因器件而异。  

    谢谢、

    JD