This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIRSLK-EVM-SW:具有 CC3120 WIFI 设计问题的 TI-RSLK

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/873333/tirslk-evm-sw-ti-rslk-with-cc3120-wifi-design-issue

器件型号:TIRSLK-EVM-SW
主题中讨论的其他器件:CC3120

当电机全速运行(甚至更低)时、我遇到了 WiFi 不可靠的问题。

我还会使接入点断开连接事件。 UDP 数据包将无法到达。 我确认了此时不会使用示波器接收来自 CC3120的中断(电机正在运行)。

此外、使用 TCP、当我停止电机时、数据包有时会开始到达。 在以全速运行电机时、发送 UDP (这是可以理解的)似乎没有那么多问题。

我认为这只是因为无线网络受到电机的干扰。 当我通过这些彩色连接电缆连接 CC3120时、问题就会消失。  

您可以在下图中看到这两种设置。 我的问题是、我应该如何解决这个问题?  

我想还有其他人可能希望在某个时候使用 wifi 来控制他们的机器人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    让我来回顾一下、然后返回给您。  

    谢谢

    Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    感谢您发表这些结果。 在电机运行时、BoosterPack PCB 天线上可能存在一些 EM 干扰、这是合乎逻辑的。 根据您的需求定制机器人所能做的一切就是它的呈现方式、因此、如果将附件安装在替代位置更好、这是可以的、但可以进行进一步的测试以确定 EMI 是否是问题所在。  

    如果 EMI 是一个因素、则可以使用可堆叠接头或您所述的跳线将 BoosterPack 与电机进一步隔离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mark 的快速响应。

    我可以从 CC3120获取 WiFi 的 RSSI 值、因此我将执行更多测试并尝试找到良好的标头偏移。