This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:PYTHon-MSP430-TOOLS CAN#39;t upgrade F5234#39;s image

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5234, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/872504/msp430f5234-python-msp430-tools-can-t-upgrade-f5234-s-image

器件型号:MSP430F5234
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

您好!  

我尝试使用 python-msp430-tools (版本0.2.2)来升级 MSP430F5234的映像、但遇到一些失败。

工具链接如下所示:  

https://pypi.org/project/python-msp430-tools/

类型命令:  

 Python -m msp430.bsl5.UART -p /dev/ttyUSB0 -eErw F5234.txt

我更正了 python 脚本的校验和算法。  

因此、脚本可以转到整体擦除、但看起来在固件加载时失败、请参阅以下内容:  

对此有任何建议吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    Python BSL 模块是一个开源社区项目。  不幸的是、我对它没有任何经验、也不能提供真正的帮助。  

    如果社区中的任何人都熟悉该项目、我将保留此主题。

    谢谢、

    JD    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JD、您好!
    感谢您的回复。
    Dose TI 拥有用于通过 UART 升级 F5234 FW 的开发源代码/示例代码?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    要通过 UART 更新 F5234、您必须使用 BSL。  有关 BSL 的所有信息可在以下页面找到:MSPBSL。   

    谢谢、

    JD