This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5524:在哪里可以获得 MSP430F55xx 的引导 ROM 的副本

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/877644/msp430f5524-where-can-i-get-a-copy-of-the-boot-rom-for-the-msp430f55xx

器件型号:MSP430F5524
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我的项目随一个正常运行的 BSL 和 USB 完成。 但是、我的加电有一些可恢复的问题、但我宁愿客户看不到。 为了确定这些条件是否可以避免、我需要验证引导 ROM 与 BSL 相关的决策过程。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    请参阅 SLAA450F 中的摘要 -创建基于闪存的定制 BSL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis。 参阅该文档、第4页的图1显示了一个过程、以"器件加电"开始、以"BSL 保护功能"中的 R12检查结束。 我可以使该过程成功、并且可以在不更改代码的情况下使其失败。 这告诉我、硬编码的硅 ROM 所做的工作远远超过了此图显示的内容。

    在每个上电周期执行的硬编码器件 ROM 上是否有更详细的信息?

    我建议将产品发布为生产、但我的老板不会发布产品、直到我能够解释产品在某些情况下出现故障的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    好的、明白。

    没有正式的文件记录。  用户需要通读源代码、但我可以对此提供帮助。

    您是否可以自由地解释您在上电时看到的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    感谢您的尊重。 这个问题是我的一个简单而愚蠢的错误。 我需要一种新的思维来引导我完成故障排除。 最初的原因是在循环通电之前未从系统中移除 MSP-FET。 这导致了一系列失败、使我不知所措。 有趣的是、我已经因此改进了物理电路。 我的产品现已完全正常工作、即将发布。 最后、我要向您的芯片设计人员致意。 自从20年前您停止使用 TMS7000以来、我一直在努力返回 TI。 我喜欢 TI 架构、没有其他处理器接近。