This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:添加一个外部复位源

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/873145/msp430f5419a-adding-an-external-reset-source

器件型号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529

您好!

我的客户希望向 F5419A 添加外部复位信号。

同时、该电路板需要 Spy-Bi-Wire 调试功能。

那么、我认为 电路是好的、但您有什么建议或疑虑吗?

我的观点是:

  • 基极是 SLAU278Y、P24中的 SBW 电路。
  • 外部复位源应为集电极开路或漏极开路。

 

我复制了 MSP-EXP430F5529的外部复位源电路:

http://www.ti.com/lit/ug/slau330b/slau330b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该适合您。 当外部复位事件发生时、请确保 RST/NMI 点变为低电平。