This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471A:MSP430F67471A

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67471, MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/873129/msp430f67471a-msp430f67471a

器件型号:MSP430F67471A
主题中讨论的其他器件:MSP430F67471MSP430F6779

您好!

   我们计划使用 MSP430F67471微控制器开发研发原型板。 但是、这些组件在所有供应商网站中都显示为非库存商品。 该组件将来的可用性如何? 请澄清。

谢谢、

Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    很抱歉、您在订购 F67471器件时遇到问题。  

    MSP430F6779是 F67471器件所基于的父器件。 我建议您订购 F6779器件以创建您的研发板并开始开发。 开发完成后、您可以订购 F67471器件并使用该器件(假设经销商届时已重新储备此器件)。 这些器件引脚对引脚兼容。 这两个器件的主要区别在于 F67471器件具有4个 SD24_B ADC 通道、而 F6779具有7个 SD24_B ADC 通道。 只要在开发过程中考虑到这一点、就不应再出现切换回 F67471器件的问题。

    以下是 F6779器件的链接:

    http://www.ti.com/product/MSP430F6779

    谢谢、

    Mitch