This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:MSP430FR2155器件 ID。 识别设备类型..

Guru**** 2970900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/872925/msp430fr2153-msp430fr2155-device-id-identifying-the-device-type

器件型号:MSP430FR2153

大家好、MSP430团队、

FR2153/FR2155数据表提供存储在器件中的 WRT 器件 ID 信息(参考 文献:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr2155.pdf)。  但器件 ID 似乎不适用于 FR2153。 请参阅下面的 snip。  对于 FR2153、表6-69显示 DeviceID ="1D83"、但表6-70中的注释2显示"(2)仅限 MSP430FR235x 器件" WRT 中的 DeviceID。  似乎是冲突的信息。   第2步是否出错?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Merril、

    我同意-这里有些东西看起来不正确。 让我与我的团队核实一下、当我有更多信息时、我会发送一个更新。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Merril、

    是的、您回答正确。 器件 ID 适用于 FR235x 和 FR215x 器件。 我已提交一个 TT、以便在下次更新时修复此问题。

    谢谢、

    Mitch