主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043、 TIDM-02003
工具/软件:Code Composer Studio
下午好。 我将基于 MSP430FR6043构建超声波燃气流量计。 在存在谐振频率为300kHz 的套件 EVM430FR6043传感器 Murata MA300D1-1的情况下。 安装传感器的牙垫和管道的角度为45度。 (您可以在随附的照片中找到更多信息)。
1.根据技术规格,超声波流量计必须以高精度测量+-14L/s 范围内的空气流量。 100-200Hz 的频率、对应于时间 UPS1 UPS0 10ms 至5ms。 您的图形界面不允许您在此频率下工作。 限制的原因是什么? 捕获后、会发生计算过程? 您的工程师可以添加10ms。







2. 在将布局传递给我们的程序员以编写新程序之前。 首先、我设置 GUI 以解决一些问题、即零点漂移、测量范围。 我看到、在 Delta ToF 图中设置不同参数时、会出现寄生纹波。 而 ADC 捕获具有良好的计算形式。 我做了什么错误、或者是否有任何设置参数的建议?