This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:有关 MSP430F5529、MSP432P401r、CC3100 BoosterPack、BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec 兼容性的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC3100, CC31XXEMUBOOST, CC3200, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/878288/msp430f5529-question-regarding-compatibality-of-msp430f5529-msp432p401r-cc3100-boosterpack-boostxl-k350qvg-s1-kentec

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:CC3100MSP432P401RCC31XXEMUBOOSTCC3200CC3135CC3120

您好!

我需要为我的项目购买 MCU、其目标是使用可用作 HTTP 客户端的物联网设备。 我需要确认兼容性并选择要选择的 MSP MCU。 以下是我的担忧:

我可以看到 MSP430F5529需要 CC3100连接到 WiFi。  MSP432P401r 呢?它是否还需要 CC3100?或者它是否需要其他变体?

2.如果我要将 MSP430与 CC3100和 Kentec BoosterPack 一起使用、它们是否兼容将这些 BoosterPack 堆叠在一起? 我可以看到使用 SPI 的两个 BoosterPack。 它们可以同时工作吗? 我知道我们可以在 SPI 中有多个从器件。 我是否需要配置某项(例如:从器件地址或其他内容)以使其协同工作。

3.如果我需要 CC3100、我是否还需要购买 CC31XXEMUBOOST?

我希望所提出的问题是清楚的。 我不想重复之前购买 Kentec BoosterPack 与不直接兼容的 CC3200搭配使用的错误、将其集成在一起的过程很痛苦。 现在、我需要购买新的 MCU、因为对 CC3200进行编程时意外油炸。 因此、我决定改用 MSP MCU、因为它拥有庞大的社区和大量在线资源。 提前感谢您。

此致

Khairul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    对于 MSP432、我建议您使用 CC3120或 CC3135、因为这些器 件是我们的较新器件、随附 SDK (软件开发套件)插件、且始终得到更新/支持。

    2.是的,是的,是可能的。 但是、芯片选择引脚是相同的、因此这里会有冲突。 在 CC3100 SDK 中、有 MSP430F5529示例允许您使用编译器设置中的 sl_if_type_UART 定义在 SPI 和 UART 接口之间切换。 定义后、整个主机驱动程序将在 UART 上运行。 这样、您就可以使用 SPI 与 Kentec 显示屏通信。

    请参阅此相关主题:  

    BR、