This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR60431:8个 ADC 通道的同步采样

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/878329/msp430fr60431-simultaneous-sampling-of-8-channels-of-adc

器件型号:MSP430FR60431

您好!

任何 MSP430/MSP432是否可以同时从 ADC 的8个通道进行采样? 如果没有、TI 是否有任何微控制器能够做到这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的意思是同时运行、则不会。

    只有一个具有多路复用器的 ADC 可在各种引脚中切换。 如果您可以处理两次测量之间的短暂延迟、则可以非常快速地循环遍历通道。