请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR4133 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR4133、 TCA6408A
下午好!
我目前正在设计数字 IC 测试仪、我的限制条件如下:
- 使用 MSP430FR4133
- MSP430必须是器件的主驱动器
- 目前、我只有 德州仪器 MSP430FR4133微控制器 LCD MSP-EXP430FR4133可用
基本上、我的设计使用十六进制键盘进行用户交互、使用 LCD 显示屏、开/关开关和引脚 ZIF 插座来固定和连接 IC。 理想情况下、我希望能够测试最大的 IC (48引脚)。 但是、该设计很可能适用于高达28引脚的 IC。 这意味着、我需要能够控制28个(或更多、如果不同设计)引脚、以便在不同 IC 上检测并运行所有必需的测试。 由于每个 IC 的引脚配置不同(尺寸不同)、因此连接到引脚的每个 GPIO 都应能够执行多种操作、例如但不限于:
- 提供低输入
- 提供高输入
- 读取输出
- 接地
- 提供电源电压(5V 或3.3V、具体取决于 IC)
- 提供各种频率的 CLK 信号
- (笑声)
我查看 了 TCA6408A 等器件、但我无法确定它们是否与我正在使用的 MSP430兼容、它们是否可以级联(用于更多 I/O)、或者它们是否可以执行所需的所有不同操作。 如果他们没有其他选择吗?
如果有任何建议,将不胜感激。
谢谢你。