This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6820:ADC 计算结果是否错误?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/872783/msp430fr6820-adc-calculations-provide-wrong-results

器件型号:MSP430FR6820

您好!

n´t 使用 MSP430FR6820进行设计、现在尝试测量热敏电阻的精确值、但它不起作用。 n´t 使用固定电阻器替换了热敏电阻、以检查 ADC 是否正确计数;遗憾的是、计数值与 ADC 的测量值不匹配。

n´t 检查了制造商提供的增益系数和偏移信息,然后在 MCU 的内存中找到这些值,当计算出最终值(Value*GAIN +OFFSET)时,它也没有匹配。

我随附了我们的计算结果的文档。

e2e.ti.com/.../WrongResultsFromADC.xls

您能帮助理解问题的位置吗?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在寄存器显示屏中、P9SEL0.4设置为1、但 P9SEL1.4设置为0、即函数"N/A"、无论这意味着什么。 [参考数据表(SLASE23E)表6-31]

    尝试添加:

    根据  数据表、> P9SEL1 |= BIT4;// P9.4为 A12表6-31

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    除了 Bruce 的建议(谢谢、Bruce!) 您是否检查了:

    您的 ADC 基准电压? 它是否设置为您希望的值?

    2.数据格式? 这是 ADC12DF 位。

    进入 ADC 输入的实际电压? 您可以使用万用表探测进入 ADC 的电压、以仔细检查热敏电阻电路是否正确。

    谢谢、

    Mitch