This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:去耦指南

Guru**** 2835015 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, TL4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/870222/msp430fr5989-decoupling-guidance

器件型号:MSP430FR5989
主题中讨论的其他器件: TL4051A

大家好、

我对 P1.1上的 MSP430FR5989内部基准 VREF+有疑问。 我的问题基本上是什么是正确的去耦。 当我阅读规范时,如果使用外部参考,则与上面的章节的合同中不清楚,也没有详细说明。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个很好的观察结果。 为了解释这种差异、请记住、馈入 VeREF+/-的外部基准将是一个输入、用于参考 MSP430中的多个模块。 因此、具有稳定的无噪声信号非常重要、因此我们建议在数据表中使用去耦电容器。 现在、当使用内部基准作为 VREF+/-上的输出时、这将是输出而不是输入。 假设您参考的是具有 VREF+/-的外部 ADC 模块。 您不会将去耦电容器放置在 MSP430的 VREF+/-输出引脚附近、而是放置在外部 ADC 模块的基准输入引脚附近。 为什么? 因为在信号输出和信号输入之间会拾取额外的噪声。

    总之、去耦通常用于靠近输入而不是输出的位置。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../msp430fr5989_2D00_ep_5F00_Apr2017.pdf

    尊敬的 James:

    我不够具体。  表4-34列出了电压基准的内置特性。  以下是该表的摘录。

    这是 VREF+引脚 P1.1的特性还是外部电容的限制?  无论使用内部基准还是使用外部基准、内部 ADC 都会消耗相同的200uA 电流。  那么、它的含义是什么?  VREF+是否在100pF 以上不稳定?  如果是这样、这似乎是无用的 VREF+。   请您对此进行澄清吗?  内部基准是否在 AVCC 上进行了去耦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将引脚用作基准输出、则任何电容都不 会去耦、而是会将运算放大器缓冲器负载降低。 通常、运算放大器不关心电容负载。 如果您需要驱动大于100pF 的电流(为什么?) 您应该添加一个用于驱动该负载的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解 当配置为 VREF+时、该多功能引脚 P1.1的实际情况。   您会说它是  一个运算放大器缓冲器。  

    您如何知道这一点?  我没有找到明确的原理图。   将内部 ADC 与内部基准结合使用时、几乎没有明确的指导。  外部 基准。  

    我需要确保内部 ADC S/H 电路获取其电流的峰值时、内部基准不会下降超过1.2mV (2LSB)。   适当的去耦将是10uF (3.9uF、允许在2.5V 偏置时 X7R 中出现压降)

    这就是为什么我还问"内部基准是否在 AVCC 上进行了去耦?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    [引用用户="Carl Brooks"]

    我想了解 当配置为 VREF+时、该多功能引脚 P1.1的实际情况。   您会说它是  一个运算放大器缓冲器。  

    您如何知道这一点?  我没有找到明确的原理图。   将内部 ADC 与内部基准结合使用时、几乎没有明确的指导。  外部 基准。  

    [/报价]

    David 可能是指 《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》中图33-1中的 REF_A 方框图。 在这里、它显示了用作缓冲器的运算放大器。

    [引用 user="Carl Brooks">I 需要确保内部 ADC S/H 电路获取其电流的峰值、而内部基准电压不会下降超过1.2mV (2LSB)。   正确的去耦将是10uF (3.9uF、允许在2.5V 偏置时 X7R 中出现压降)[/quot]

    我要求我们的内部团队更清楚地了解外部电容范围。 我可能需要几天或一周以上的时间才能获得任何信息、因此感谢您的耐心。 查看其他外部基准(例如 TL4051A)、有一个特定的负载电容范围会导致它们变得不稳定。 对于可接受的负载电容、有一个较低和较高的范围、并且应该避免中间的区域。 我假设我们的 MSP430FR5989数据表指定了去耦电容的较低范围、而较高范围不可用或未表征。 我可能无法确认、但我正在尝试了解更多信息。

    [引用 user="Carl Brooks"]这就是为什么我还问"内部参考是否在 AVCC 处去耦合?"

    表5-34指示 REF_A 由 AVCC 供电、由于该连接是内部连接、我假设 AVCC 引脚上的去耦电容器有助于在电源进入 REF_A 模块之前滤除来自电源的噪声。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF 的图显示 ADC 具有本地缓冲器。 ADC 图显示了一个缓冲器。 ADC12VRSEL 的值仅提供经过缓冲的 VREF。 (您可以选择 VeREF 缓冲或非缓冲。) 这个缓冲器是一个运算放大器、这是一个非常安全的选择。

    数据表显示了使用内部和外部基准的 ADC 规格。 (最好使用外部基准。) 您可以确定、只要不过度加载 REFOUT、使用内部基准的性能就会满足这些规格。 这意味着限制电流消耗和寄生电容。 100pF 是与寄生效应一致的电容、而不是您添加的器件。 另请注意、使用内部基准电压时的 ADC 规格并不表示 REFOUT 被启用。

    S/H 从信号源而不是 VREF 中拉取该大电流。 VREF 仅在转换开始后才起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我已经向我们的内部团队介绍了这一点、他们的反馈是数据表中指定的0至100pF 范围是可接受的负载电容。 如果超过该值、内部基准可能会变得不稳定。

    MSP430F5419A Vref+

    此致、

    James