This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:测量电池电压:要进行分频还是不进行分频?

Guru**** 2386940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/877370/msp430fr2111-measuring-battery-voltage-to-divide-or-not

器件型号:MSP430FR2111

您好 MSP430的用户、

我正在尝试一种超低功耗设计。  我正在尝试使用用户不能使用的5-10mAh 可充电锂币电池。  我希望能够监控所说的电池电压、但我还没有找到有效的方法。

该器件具有内置的1.5V 基准电压、这很好、但我的电池电压标称值为~3V。  我想避免电池上的静态分压器产生的电流消耗。  你通常会用一种棘手的方法来实现这一点吗?  您是否建议在分压器的底部放置一个 FET、以便我可以打开和关闭它?

提前感谢! 希望达拉斯的一切都很好:)

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Trey、

    希望滑翔伞的运行情况一直很好。   至于电池监控、我的转接绝对是电阻分压器、但如果这是消耗大量电流、我不确定。  我觉得分压器底部的 FET 可以正常工作、我认为您不会担心太多泄漏。  您是否还将尝试对电池进行重新充电?  如果是这样、找到一个低功耗 BQ 器件来监控电池并为其充电也许是合理的。   

    实际上、我明天会与 BQ 电池充电团队的一名成员就不同的主题进行通话、但我将询问分压器。    

    明天下午、我将向您介绍最新情况、并告诉您他是否有任何见解可供分享。

    谢谢、

    JD     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的一个技巧是:

    您可以将电池电压设置为 ADC 的模拟电压。  然后、您将1.5v 基准电压读作输入。 然后,您可以使用数学运算来确定您的模拟电压是多少:)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Trey German8"]

     5-10mAh 可充电锂币电池  

     我的电池电压标称值为~3V。  

    [/报价]  

    是否有充电和保护电路?

    那么、峰值充电电压是多少?

    是否有2.5V 微功耗稳压器?

    NFET 和5k 至1k 分压器将正常工作。 1k 位于源桥臂中。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa828a/slaa828a.pdf

     ‑MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx MCU 的‑μ A 芯片 VREF 和10 μ A 位 ADC 进行低功耗电池电压测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意和应用手册!  使用 ADC"反向"、我喜欢它!   

    这将对您 Trey 有效?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JD、George 和 Peter!

    SLAA828A 正是我想要的!!  我没有意识到我可以使用 VCC 作为基准。

    昨晚我睡在上面,提出了另一个我认为可以工作的想法。  您可以使用 GPIO 来驱动分压器的顶部节点、而不是使用外部 FET 来切断分压器的电源。  这将使您能够在采样时将其打开、并在 LPM 期间使其变为高阻态。

    有趣的故事 JD 这用于参数的点火线圈终止电路...