This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:FRAM 不可纠正的 FRAM 位错误检测 SYSSNIV 中断

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6879, MSP430FR6979, MSP430F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/877044/msp430fr6879-fram-uncorrectable-fram-bit-error-detection-syssniv-interrupt

器件型号:MSP430FR6879
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6979MSP430F449

您好!

在某些具有 MSP430FR6879 的器件上、我获得中断 SYSSNIV 不可纠正的 FRAM 位错误。

但高于存储器的 CRC 是可以的。

到目前为止、我们发现了大约10件、每批1000件。

该器件使用 LPM3和1MHz MCLK

PMM29被执行。

///----------------------------------------------------------
// FRAM
///----------------------------------------------------------
 FRCTL0 = FRCTLPW;//解锁 FRAM 控制
  //启用 NMI 可纠正和不可纠正的位错误
  //勘误表 PMM29 ->清除 FRLPMPWR
 GCCTL0 = UBDIE + CBDIE + FRPWR + 0;
 FRCTL0_H = 0;//锁定 FRAM 控制

 

在过去、使用了 MSP430FR6979、但从未发生错误。

除了此故障、其他所有部件都可以正常工作。

任何想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.这10个问题是否可以100%重现此问题?

    2.您的电源电压是多少? 是否符合规格?

    3.这10个器件是否与其他器件一样好?

    4、您是说在应用 PMM29之前、您没有遇到这个问题?

    我的建议是:

    1.您能否用 MSP430来替换一个良好的 MSP430来检查此问题是否出在 PCB 或器件本身上?

    2.您可以检查 CG1、CG4、尤其是 FR6979勘误表中的 CG5。 也许它可以为您提供答案和解决方案。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的提示。
    我完全忽略了 GC5。
    它可以是。 我要尝试一下。
    返回 MSP430F449进行新设计似乎更好。
    新型 FRAM 微控制器在 LPM3方面存在许多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望收到好消息!

    伊斯天