This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:LPM3功耗详细信息

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/872473/msp430fr5989-lpm3-consumption-details

器件型号:MSP430FR5989

您好、查姆斯、

我对数据表(SLAS789D–2014年6月–2018年8月修订版)中指定的 MSP430FR5989功耗值有一些疑问

Q1/参阅“5.11 Typical Characteristics,Current Consumption per Module”(5.11典型特性,每个模块的电流消耗)一章,

您能否确认以下 LPM3中 Timer A 功耗的计算:

Timer_A 的电流= 3uA/MHz * 32.768KHz = 0.0983uA

 

Q2/参考“5.7低功耗模式(LPM2、LPM3、LPM4)电源电流(流入 VCC)(不包括外部电流)”,

当将0.7uA 作为 LPM3功耗时,该0.7uA 功耗是否包括:

。 0.17µA SVS 模块的典型功耗(表5-2. SVS)?

。 振荡器的功耗为185nA (当 C=9pF 时)(表5-4. 低频晶体振荡器、LFXT)?

谢谢你

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    Q1:是的、这是典型 TimerA 密钥电流的正确计算。  这将是对表5.7中定义的主 MCU 电流的补充   

    Q2:我不确定您询问的确切位置、但似乎排除/禁用了 SVS、但包含了具有32kHz 晶体的 LFXT。   

    谢谢、

    JD