This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:关于转换计数和运行时校准时间

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/870018/msp430fr2633-about-conversion-count-and-run-time-calibration-time

器件型号:MSP430FR2633

您好!

关于 MSP430FR2633的运行时校准时间、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

当转换计数变小时、运行时校准时间是否会缩短?

根据 CapTIvate 技术指南、转换计数(术语表)描述如下。

“然后,它将开始增加偏移消减量,直到电荷转移的数量

在中,转换将尽可能接近转换计数参数。”

从上面的描述中可以看出、当转换计数很小时、运行时校准将很快完成。

我的理解是正确的?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199您好、

    是的。  较低的转换计数目标意味着需要较少的转换才能到达目标、是的、这会影响校准时间。

    校准时间是否是客户应用的问题(太长)、或者他们只是要求更好地了解 CapTIvate 的工作原理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199您好、

    几天以来,我一直没有听到您的声音,因此我认为这种回应对您的客户很有帮助。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

     

    我将您的答案告知客户、他们理解了这一点。

    我将关闭此主题。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO_2199