请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR4133 主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133、 MSP430FR6989
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在努力使用 SPI 接口来通信 EXP430FR4133和 EXP430FR6989。 我使用了演示代码: msp430fr413x_euscia0_spi_10.c 和 msp430fr69xx_euscia0_spi_09.c、其中 MSP430FR6989是主器件、MSP430FR4133是从器件。
主器件的时钟信号和数据输出正确、但从器件(MSP430FR4133)不应答或响应垃圾。 连接输出:
有人可以帮帮我吗?
此致。