请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 工具/软件:Code Composer Studio
我对 CCS9.2 C/C++编译器发出的汇编代码感到困惑。
在涉及编译器 sizeof ()运算符的简单 C 程序的附加屏幕截图中、可以看到编译器已正确计算
a.包含10个六字节结构的数组的大小(60)
MOV.W #0x003c、0x0002 (R15)
B.每一结构的规模(6),
MOV.W #0x0006、0x0000 (R15)
C.和数组中的条目数(10)
MOV.W #0x000A、R13 MOV.W R13 0x0004 (R15)
但是、当需要通过调整六字节结构(6)的大小来增加指针时、编译器会将指向结构的指针增加36、
ADD.W #0x0024、R15
编译器为什么会这样做? 36是从哪里来的?