工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我无法在引脚 P2.1上获得输出电压。 当我使用 DMM 进行测量时、我得到0伏。 下面是我尝试实现此目标时使用的以下代码:
#include
/**
* main.c
*
int main (空)
{
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
P2DIR |= BIT1;
P2OUT &=~BIT1;
P2REN &=~BIT1;
P2SEL0 |= BIT1;
P2SEL0 |=位1;
while (1)
{
P2OUT |= BIT1;
}
返回0;
}
该手册中的任何建议都将有所帮助、因为这是紧急情况。
谢谢!