This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:使用 Spy-Bi-Wire 的 eZ-FET 进行编程

Guru**** 2584355 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, UNIFLASH, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/871066/msp-exp430f5529lp-programming-with-ez-fet-using-spy-bi-wire

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430F5529

我有一位客户设计了一个与 MSP-EXP430F5529LP 非常相似的电路板。

他们的计算机能够使用微型 USB 电缆识别设备、并从设备管理器中进行验证。  但是、当 Spy-Bi-Wire 电缆连接到另一个板并通过 JTAG 连接到 MCU 时、Uniflash 无法识别 MCU。

他们已使用 Spy-Bi-Wire 电缆通过 MSP430F5529 Launchpad 评估板成功连接到 MCU 板并对其进行编程。  他们似乎在使用设计电路板上的板载 eZ-FET 编程连接到 MCU 板时遇到问题。

您能以任何方式提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供其电路板的原理图。 请参阅此图。 如果您可以提供 SBW 波形、它将会更有帮助。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将其移动到电子邮件中 我将关闭此主题。

    伊斯天