This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:电能测量库上的中断

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/871277/msp430f6779a-interrupt-on-energy-measurement-library

器件型号:MSP430F6779A

您好!

您能告诉我们以下与电能测量库相关的问题吗?

TI 电能计量库是使用 DMA 中断还是仅使用 SD24中断?  
TI 电能测量库是否允许 后台进程中断?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Motoyasu Hattori]TI 电能计量库使用 DMA 中断还是仅使用 SD24中断?  [/报价]

    EMDC 只使用 SD24中断。 不使用 DMA 中断。

    [引用 USER="Motoyasu Hattori"] TI 电能计量库是否允许 后台进程中断?

    是的、假设 ADC 采样之间有足够的带宽来完成所有操作。 如果 SD24 ISR 中的后台进程因更高优先级的 ISR 中的另一个进程花费的时间过长而无法在下一个采样之前完成、则会发生时序冲突、结果不准确。

    此致、

    James