This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:更改闪存原点和长度

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/870270/msp432e401y-change-flash-origin-and-length

器件型号:MSP432E401Y

您好!

IAM 尝试在我的 MCU 上使用引导加载程序和具有 NDK 堆栈的 TI-RTOS。当引导加载程序和 TI-RTOS 都将闪存源位置为0x0时、我遇到问题、因此我进入了 RTOS 工程的.cmd 文件、并将源代码更改为0和的长度 闪存。当我编译 RTOS 应用程序时、我遇到这些错误、必须更改 RTOS 原始闪存、然后仅更改 cmd 文件。感谢您提供任何输入

#10010 null:链接期间遇到错误;"udpecho_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs.out"未生成
默认存储器范围与现有存储器范围重叠闪存空:默认存储器范围与现有存储器范围重叠闪存
默认存储器范围重叠 SRAM 空:默认存储器范围与现有存储器范围 SRAM
gmake 重叠:***[All]错误2
gmake[1]: ***[udpecho_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs.out]错误1
gmake[1]:目标“次级输出”不会由于错误而重新生成。