This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F4152:TI-RTOS 是否支持 MSP430F4152?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/871031/ccs-msp430f4152-does-ti-rtos-support-msp430f4152

器件型号:MSP430F4152
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我设计了一个使用 MSP430F4152作为控制器的 PCB。 我想知道 TI-RTOS 是否可以支持此 MCU? 或者如何使用该 MCU 的 driverlib?

我想将易于使用的 API 用于我的软件设计、但我找不到 MSP430F4152示例。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、TI-RTOS 不建议在 MSP430上使用。 它已经有很长一段时间没有更新了。

    这里是 driverlib、如果您下载 MSP430Ware 、您可以找到它:http://www.ti.com/tool/MSPWARE

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下载了最新的 TI-RTOS 安装程序、然后将其安装在我的 PC 上。

    我现在可以创建 TI-RTOS 项目、但仍然需要时间了解它、但为什么不建议在 MSP430上使用 TI-RTOS? 在我看来、driverlib 中的系统级 API 易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们有 TI-RTOS 支持 MSP430。 但我认为您不需要 RTOS 即可在 MSP430上运行软件。 为了学习、您可以尝试一下。 与仅使用 driverlib 相比、开发过程会花费更多的时间。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的解释。