This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:MSP430F67791A - TIDMTHDREADING

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869646/msp430f67791a-msp430f67791a---tidmthdreading

器件型号:MSP430F67791A

您好!

在电表库(TIDMTHDREADING)中、我们将在  evaluate_fundam_active_power()函数中获得 POWER_OVERRANGE。 我们观察到 I_Corrected 样本超过 I_ADC_MAX。 因此、在无谐波条件下、在180A 左右时的基波有功功率计算得出 错误的结果、从而返回 POWER_OVERRANGE。  在 Vref = 240V、I = 130A、UPF 条件下施加10%、180deg 电压谐波和40%电流谐波时,行为会发生变化,在这种情况 下,基波电流仅精确到130A。 请帮助解决此问题、我们需要进行适当的计算、以达到250A。

Rgds、

桑托什 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的答复。 我将检查您的问题并在稍后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在我们的 emSwLib 中,我找不到 Evaluation_믹 놾 ACTIVE_POWER(),您能告诉我如何找到这个函数吗? 您是否正在使用最新的软件库?

    2.您的问题是、您只能检测到低于130uA 的电流? 对吗? 您使用哪种传感器来收集电流?  

    3.对于 ADC 引脚、要求输入电压不超过±930mV (增益= 1)。

    伊斯天