This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:IAR 工具、使用 msp430fr5969

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869574/msp430fr5969-iar-tool-by-using-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

大家好、

我在 IAR 工具中使用 MSP430fr5969、我通过创建空项目添加了库。 工作正常

但在调试器中、它们有两种类型  

1) 1) FET 调试器

2)仿真器

对于我来说、当我使用仿真器运行源代码时、它的工作效果会有一点好

但是、当我使用 FET 调试器运行源代码时、我在这里遇到了一些错误、我已将其附加以供您参考

我不能让任何人帮助我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    似乎您的编程工具 staling 存在一些问题。 或者、您的笔记本电脑上有另一个使用编程工具运行的调试会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    非常感谢您的回复、我通过更新 USB 的驱动程序库来解决了问题。 但现在我使用的是 IAR 嵌入式工作平台,因为我使用的是代码覆盖的试用版。 您能更详细地解释一下代码覆盖范围、以便它对我们非常有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 IAR 函数的问题、您可以访问 IAR 支持论坛。 我们在此仅支持有关 TI 器件的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    非常感谢您的回复