This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:如何为 i2020构建 i2041计量项目

Guru**** 2814765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/870298/msp430i2020-how-to-build-i2041-metrology-project-for-the-i2020

器件型号:MSP430I2020

支持、

是否有关于构建面向 i2020的原始计量代码需要进行哪些修改的指针?  我使用的是为 i2041 (晚餐设置设备)构建的较旧原始代码。

IAR 项目由3个不同的项目组成:emeter-app-i2041;emeter-metrol测量-i2041;emeter-toolkit-i2041

  • emeter-app-i2041        'C'
  • 电表计量-i2041  'ASM'
  • emeter-toolkit-i2041      'ASM'

我尝试了程序选项下的简单选项。  例如、在"常规选项"下-器件-产生了许多包含文件错误

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    因为您使用的是旧代码。 我将把这个分配给我们的专家。 请稍候片刻。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    正如伊斯天指出的、这是支持有限的旧代码。 使用较旧的代码库而不使用 EMDC 的原因是什么? 我假设它与使用更小(更便宜)的存储器器件 i20x0而不是 i20x1有关。 这甚至是不可能的。 您是否检查了基于 i2041的项目的闪存和 RAM 存储器要求? 它甚至可能不适合 i2020。

    此致、

    James