This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733:复位后器件不会唤醒

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869733/msp430f6733-device-does-not-wake-up-after-reset

器件型号:MSP430F6733

大家好、

1MSP430F6733 (80引脚)在多次/RST 切换后不会唤醒。

在 VDD 上保持3.3V 电压、如果我在/RST 端口上应用具有2s 余时间和1s 导通时间的 PWM、在20s~40s 后、器件不会唤醒、并且无法使用复位端口进行复位。 MCU 卡死、完全无响应。

如果我在 VDD 上切断电源并在 VDD 上重新施加3.3V 电压、则它开始运行。

发生 这种情况的原因是什么 ?

我加载了 TI 示例代码、因此不会出现软件问题。

我随附了客户的原理图。

e2e.ti.com/.../FRONT-SCH.PDF

对此有什么想法吗?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢您发帖。

    我们将对此进行研究并返回给您。

    谢谢、

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    只需阐明您正在使用的设置。

    因此、您在测试点 R 上施加了 PWM 信号、并且您能够在开始时复位器件、但在20~40秒后、您无法再对器件进行复位。

    您是否尝试将测试点 R 直接连接到 GND、这样会使器件复位?  

    谢谢、

    是的