This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:低功耗模式

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869916/ccs-msp430fr5969-low-power-mode

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

你好、这是 haribrishna。

目前、我正在低功耗模式下使用 MSP430FR5969微控制器。在进行所有研发后、我决定 为我的项目使用 LPM3。因此、我能够在板上实现60 μ A 的功耗、具有两个2200mAp AA Batteries..in 我的板上具有一些预热器和组件、如闪存、加速器和换流器以及换流器 一些电容器和电阻器。为了在睡眠模式下实现60uA 的电流消耗、我 将 MSP 和我的从器件置于超深度睡眠模式。

现在、我的问题就像一些电路板在睡眠模式下消耗60 uA (30个电路板)。一些电路板在 SEEP 模式下消耗220 uA (20个电路板)、300 uA (20个电路板)、450 uA (25个电路板)和1 mA (10个电路板)。实际上、我很困惑问题在哪里、问题在硬件中? 或软件? 还是组装? 我没有 know..can 任何人帮助我解决这个问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正确配置了所有未连接的引脚? 这种情况的影响可能会因电路板而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否找到原因?

    如果软件和硬件是相同的、则不应由 MSP430引起一些不同的功耗。 我建议问题出在硬件上、请检查其他外设的功耗规格。

    在工作模式下、它们是否消耗相同的电流?

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对邹奕迅的快速回答、

    不、我们仍在进行这方面的工作。

    是的、所有电路板中的软件和硬件都相同。 我在所有板中刷写了相同的十六进制文件、 但是电路板上的电流消耗会有所不同。我检查了我使用的外设是否处于睡眠模式。。今天我擦除了控制器中的代码并检查了功率 consumption.it 是否像500uA 一样变化,我认为是因为 MSP 中没有这样的代码  为什么电路板如此耗电。 然后、我认为这不是这种类型问题的解决方案。如果您发现任何类似问题、请帮助我们。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我建议您将此 LPM3代码下载到器件中。 以检查电流是否仍在变化。 此代码将关闭所有 GPIO。  

    e2e.ti.com/.../0601.msp430fr59xx_5F00_lpm3_5F00_02.c

    如果没有帮助     、我将逐个移除芯片、首先从这些具有有效功耗的器件中移除芯片、以检查根本原因。 但它将需要更多的时间。 此外、PCB、电容器、电阻器也可能是一个问题、尤其是 PCB!

    再次等待您的反馈。