This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:在工程设置和库文件中使用 G2453错误刷写软件

Guru**** 2555210 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869899/ccs-msp430g2553-mistakenly-flashing-software-with-g2453-in-project-settings-and-library-file

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我必须问是否有人知道得更好。 如果我有 MSP430G2553控制器、但在 CCS 中我忘记更改控制器的设置、并且选择了 G2453、 main.c 还引用了 G2453库文件而不是2553。。当我对控制器进行编程时、这会损坏控制器还是会影响控制器? 他们似乎工作正常、但我不确定这是否会导致一些意外或失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用(纯)软件损坏控制器并不容易。  在一般情况下、如果您的程序使用的是实际 MCU 没有的内部器件、则您的程序可能会发生故障、但不会对任何内容造成伤害。

    查看 G2453/G2553数据表(SLAS735J)表1、唯一明显的差异是闪存大小。 由于您的器件更大(并且通过了调试器的写入验证)、因此不会出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ville、

    我同意 Bruce 的观点、在这里不应造成任何损害。  实际上、我甚至可以想象器件编程错误会造成的主要损害是可能锁定 JTAG (在某些器件上)。  但是、如果您仍然能够对器件进行编程、那么这应该没有问题!

    谢谢、

    JD