This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:与 CC3220S-LAUNCHXL 兼容

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869848/boostxl-batpakmkii-compatiblity-with-cc3220s-launchxl

器件型号:BOOSTXL-BATPAKMKII
主题中讨论的其他器件:CC3220S-LAUNCHXLCC3220S

大家好、

我不熟悉整个 TI 生态系统。 我想问 BATPAKMKII 是否与我的 Launchpad CC3220S-LAUNCHXL 兼容。 TI 云不显示 CC3220S 的任何结果、但 BatpakMKII 页面显示它与所有 TI Launchpad 板兼容。 有人能不能帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanmoy、

    是的、CC3220S Launchpad 和 BATPAKMKII Booster Pack 兼容。

    您可以比较下面的引脚排列。 BATPAKMKII 使用的引脚在 CC3220S Launchpad 上均可用、因此它们是兼容的。

     

    在图15中、标有星号的3个引脚表示默认情况下未连接这些信号。 相反、必须通过在路径中使用0 Ω 电阻器将它们路由到引脚。 但是、这在您的情况下不是问题、因为 BATPAKMKII 上的这3个引脚是 NC。

    以下是一款可自动检查 Launchpad 和 Booster Pack 兼容性的有用工具、供将来参考。 遗憾的是、CC3220S Launchpad 未包含在 Launchpad 列表中、但如果您将来有类似的问题、此工具可能很有用:

    https://dev.ti.com/bpchecker/#/

    此致、

    Angelo