This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:在不使用 XDS 调试器的情况下执行解锁序列

Guru**** 2568045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869650/msp432e401y-executing-unlock-sequence-without-xds-debugger

器件型号:MSP432E401Y
我更改了用户寄存器以更改 MAC 地址。
另一个值被写入用户寄存器以更改为其他地址、但该值没有改变。
我在这里搜索论坛、发现一旦一个位更改为0、它就不能改回1。

因此、我发现我需要一个解锁序列。
SLAA777A 文档仅介绍了使用 XDS 调试器的解锁序列方法。
没有 XDS 调试器时是否有恢复出厂设置的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5196208、

    AppNote 所示、您必须具有表3中显示的 JTAG 调试探针和软件才能执行解锁序列。

    BR、