This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F247:包装异常。

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869961/msp430f247-abnormal-packing

器件型号:MSP430F247

它可能关注的对象:

在 TI store 购买的产品存在问题。
我联系了客户支持中心、并被要求在此处提交请求。

订单编号:T00599956

纸盘中的产品方向因纸盘而异
我将附加图像。
产品已密封。
这不是一个大问题、因为我在安装到安装程序之前注意到了、但为什么它以这样的状态发送?

5根导线弯曲(100个装置安装在机器上)
其中一个无法使用。

我想交换信函。

感谢您的支持。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的质量团队将通过电子邮件与您联系。

    伊斯天