This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:CAN UART-BSL 擦除 FR6989 μ?的 IPE

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869773/msp430fr6989-can-uart-bsl-erase-the-ipe-of-fr6989

器件型号:MSP430FR6989

大家好、TI 人、

我知道一 个特殊的 JTAG 序列可以擦除 IPE。 但是,如果 电子熔丝被编程并且 JTAG 被拒绝访问内存。

BSL 是否可以通过 错误的 BSL 密码擦除 IPE?  如果它不起作用、还有其他的诱惑吗?  谢谢。

B.R

Seafesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART BSL 可以将此器件批量擦除、使其恢复出厂状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeaFesse、

    根据用户指南、"在大多数 MSP430引导加载程序上、错误的 BSL 密码会导致器件批量擦除。 整体擦除会擦除所有代码"。

    谢谢、

    是的