This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:MSP430中是否存在存储器大于512KB 的任何控制器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869482/ccs-msp430f5659-is-there-any-controller-in-msp430-whose-memory-is-greater-than-512kb

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

这是来自 comcon 行业的 vikash、我想问一个有关 MSP430系列存储器空间的问题。 MSP430系列需要更多空间、MSP430系列 中存储空间大于512 KB 的任何微控制器也需要更多空间。

等待正响应

谢谢

Vikash Chandra Raman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、没有闪存大于512 KB 的 MSP430系列产品成员。